ツバ裏ナンバリングを一括指定方法

00_numbering_main_visual_AA

数十本あるエジェクタピンでもツバ裏ナンバリングウィザードを用いることで、ツバ裏ナンバリング指示を一括で指示出来るようになりました。


プロジェクトビューのその他メニューから「ツバ裏ナンバリング入力」を選びます。

start_numbering_wizard_AA

プロジェクト内のツバ裏ナンバリングを一括で指定が出来る「ツバ裏ナンバリングウィザード」が起動しました。

overall_numbering_wizard_AA

ツバ裏ナンバリングウィザードを使ったツバ裏ナンバリング指定方法について紹介していきます。

指定方法1:表形式の入力欄

input_from_spreadsheetUI_AA

表計算ソフトライクなインタフェースで、プロジェクト内のピンにナンバリング指示が行えます。

指定方法2:関数を使った一括指定

ピンの 数が多い場合は、一括指定機能を用いて指定を行います。

ツバ裏ナンバリングウィザード画面上方にある「ナンバリング一括指示」をクリックし、一括指定画面を表示します。

bat_input_mode_start_BB

一括入力用の関数を作成する画面が表示されます。

bat_input_mode_description_AA

関数テンプレート

よくナンバリングで使用されるパターンの条件を用意しました。指定した内容での関数が、画面下の「関数入力欄」に自動反映されます。

1)パーツ名末尾の指定文字数を抽出

例)各パーツ名の末尾1文字をナンバリングに使用する場合

numbering_patter1_example_BB

 

2)パーツ名と連番の組み合わせ

例)パーツ名(EPP)の末尾に1から始まる連番を設定する場合。

numbering_pattern2_example_AA

 

3)固定文字と連番の組み合わせ

例)先頭に固定文字(A)と、1から始まり、1つづつ増える連番を設定する場合

numbering_pattern3_example_AA
固定文字は空欄のままでも可能です。連番だけ使用する場合は空欄で、連番ルールのみ設定してください。

 

関数入力欄

関数テンプレートで設定出来る関数以外の条件を用いる場合は、直接関数欄で入力することも出来ます。

ツバ裏ナンバリングをスペックに反映する

ウィザードを上の「確定」を押してナンバリングを各パーツのスペックに反映します。確定を押すと同時に見積計算が始まります。

numbering_apply_AA

ツバ裏ナンバリングを確認する

パーツビューで確認

各パーツの追加指示欄にウィザードで指定したナンバリングが設定されています。

numbering_in_alteration_AA

ビューワー上で確認

ビューワー上の表示ラベルで「ツバ裏ナンバリング」を有効にすると、3D上でナンバリングを確認できます。

numbering_lables_on_3dviewer_AA

 

ピックアップ記事

HOME
meviyとは?

MUST READS

人とロボットが共に協力し合う社会へ 産業用ロボットメーカー、安川電機はメカトロニクスで世界を変える
3DCAD推進者の必要なスキルってなんだろう
人材不足解消の手段として meviyを選択 / 株式会社光和

MAIN CATEGORIES

ARCHIVE