パナソニック インダストリー株式会社
図面作業の効率化で創出した時間を創造にあてる
meviyを設計者のスキルアップにも活用

メカトロニクス事業部に在籍する岡山さんと久保さんが抱える課題は、2D図面作成に要する時間の削減。

3D設計を終えてから2D図面を作成するのに約2日はかかっていたが、メビー導入により丸1日に短縮した。また、2D図面をおこす際のミスがなくなり、作業精度もスピードも共に向上した。

メビー導入により、創造のための時間創出ができ設計品質が向上したと語る2人に迫った。

2020/02/17

meviy の導入効果

これまでの課題
  • 図面化に要する時間と手間の削減
  • 効率的な作業で設計精度を向上させる
導入効果
  • 3Dの設計データで見積もりが得られ、大幅な効率化を実現
  • 創造のための時間創出により、設計品質が向上

時間創出により、設計品質が向上

ミスが減り、精度もスピードも向上した

岡山様:50点の部品のうち半分の25点をメビーで対応できると、丸1日は短縮できます。
部品図をおこす際のミスがまったくなくなり、精度もスピードも大幅に向上しました。

久保様:3Dデータをそのままアップロードするだけで、型番が発行され、瞬時に見積もりが提示されますので、大幅な業務の効率化となります。

部品図をおこす際のミスがまったくなくなり、
精度もスピードも大幅に向上しました。
ー 岡山氏 ー

 

創造のための時間が新しく生まれた

岡山様:業務が効率的に進むことによって、これまでにはなかった時間が創出されました。
設計者は新たに生まれた時間を、創造のために割り当てることができます。
メビーによって、設計者はこれまで以上に自らの創造性を発揮することができ、設計品質が向上しました。
久保様:モデルエラーがあった場合には具体的な理由を解説してくれる機能がいいですね。
設計者は加工しやすいモデルを設計することが求められます。
その点メビーは、加工しにくいところをストレートに教えてくれる。
知識として自分に蓄積され、設計者としての勉強にも大いに役立っています。

メビーは、加工しにくいところをストレートに教えてくれる。
知識として自分に蓄積され、
設計者としての勉強にも大いに役立っています。
ー 久保氏 ー

直感的に操作ができる

久保様:インターフェースがすごく作りこまれていて使いやすいところだと思います。
専門的なサービスは複雑な操作のものが多いですがメビーは違う。
直感的に操作ができ、分からないところも聞けばすぐに理解できます。

岡山様:また、設計しながら正確な見積もりを得られるところも評価されているポイントだと思います。
これまでのように見積もりのために1週間待つ必要がありません。この差はとても大きいです。

使ってみれば、その素晴らしさがすぐに分かる!

とにかくどんどん使ってみてください!使えば、その良さを即座に実感できます。
新しいCADを導入するとなると大きな投資になりますが、メビーは無償サービス。
簡単に試すことができます。まず触れてみて、その使い勝手やスピードを実感してみてはいかがでしょうか。

インタビュー動画

インタビュー協力
パナソニック インダストリー株式会社
メカトロニクス事業部 生産技術センター
岡山陽様

メカトロニクス事業部 生産技術センター
久保高彦様

パナソニック インダストリー株式会社について

BtoBのお客様ニーズに「強いデバイスを核としたソリューション」でお応えすることをミッションとして2019年4月に発足。
「高い技術開発力」、「迅速なサービス対応力」、「世界に広がるネットワーク」を融合させ、お客様との共創を通じて、新しい未来と豊かな社会に貢献する会社を目指している。

業界
従業員規模